This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:稳压输出电压范围

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995035/tps62160-q1-regulated-output-voltage-range

器件型号:TPS62160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62160

它设计为使用 TPS62160接收12V 输入、从而输出3.3V 电压。

对于反馈电阻值、施加470K 和150K、请参阅图7。 数据表中的3.3V/1A 电源。

无论是否存在输出负载、所有生产的开发板都测量到3.22~3.27V、低于3.3V、因此我们需要确认测量值是否在正常范围内。

测量 FB 电压时、测量值约为0.77~0.78V。

Schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    输出值有点低。 原理图模糊、我无法清楚地看到它。 如果可能、请将原理图/布局发送至我的电子邮件: nancy_zhang@ti.com。 我可以仔细检查它们。  我想知道为什么您在第一个电感器系列中添加第二个电感器系列?  您在哪里测量输出电压? 第二个电感器之前还是第二个电感器之后? 您应该在第2个电感器左侧的感测点测量输出电压。 FB 引脚应为0.8V。 470k/150k 的电阻器容差是多少? 1%还是5%?

    以下是我的建议:

    不需要第二个短电感器。 这可能会导致压降。

    2. 是否尝试将470/150k 电阻器更改为1%容差?  我们建议使用较低的电阻器值以实现更高的精度。

    3. 检查布局是否感应点是您测量的点。  

    谢谢、

    Nancy