This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:输入电压高达48V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101, LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161649/tps7a4101-input-up-to-48v

器件型号:TPS7A4101
主题中讨论的其他器件: LM358B

尊敬的团队:

我计划将 TPS7A4101与输入电压(最大= 48V)、输出电压(30V)、输出电流(最大0.4mA)配合使用。 该 LDO 输出将达到运算放大器 LM358B 的 V+(电源电压)。 您能帮您检查是否有可能吗?

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我认为这没有问题。  

    此致、

    Nick