This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:如何使用 I2C 使用 ESP-32对 BQ76942进行编程。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161736/bq76942-how-to-program-bq76942-with-esp-32-using-i2c

器件型号:BQ76942

您好!  

我看到通过 I2C 使用 STM32的 BQ769x2有代码示例。

是否有任何通过 I2C 使用 ESP-32对 BQ769x2进行编程的示例?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    唯一可用的示例是 STM32和 MSP430。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Matt。  
    是否有可能在线提供带 I2C 的 STM32示例中包含的特定 main.h 文件?

    谢谢、  

    Jess  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    没有 main.h 文件-有一个.h 文件用于定义器件的寄存器和命令的头文件。 您应该能够将此头文件用于任何微控制器。  

    此致、

    Matt