This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:MODE 引脚上的超出容差电阻值会发生什么情况?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995082/tps543c20-what-happen-with-out-of-tolerance-resistor-value-on-mode-pin

器件型号:TPS543C20

大家好、

客户以前设计的 MODE 引脚电阻为121kOhm、但现在要为电流板使用90.9kOhm。 根据相关线程、MODE 引脚的容差为5%。 然后、如果 API 和 BB 触发电平使用90.9kOhm 作为模式电阻器、我相信它们可能处于未知状态。 它是否有任何预期的输出运行问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      根据数据表建议、 使用90.9k 不在允许选择的任何电阻值范围内。 因此操作将未知。

    此外、建议使用容差为1%的电阻器。

    此致、

    Gerold