This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39EVM-865:评估设计与数据表建议非常不同

Guru**** 2766105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39EVM-865, TPS7A39, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994163/tps7a39evm-865-eval-design-very-different-from-datasheet-recommendations

器件型号:TPS7A39EVM-865
主题中讨论的其他器件: TPS7A39TPS65130

我订购了几个 TPS7A39EVM-865评估 PCB、用于测试双路 LDO 稳压器的噪声性能。

我查看了评估 PCB 的原理图、并注意到用于设置输出电压的电阻器值与 TPS7A39数据表中的建议值有很大不同。

EVM 原理图+/-5V 输出:

  • 正输出分压器对:
    • R5 = 249k
    • R1 = 76.8k
  • 负分压器对
    • R6 = 280k
    • R10 = 66.5k

TPS7A39数据表+/-5V 输出

  • 正输出分压器对:
    • R1P = 32.4k
    • R2P = 10k
  • 负分压器对
    • R1N = 42.2k
    • R2N = 10k

为什么会有巨大的差异? 设计 TPS7A39评估 PCB 的工程师是否了解到更好的配置、或者他们是否未阅读数据表?

我希望最大程度地提高 PSRR 并实现最低的峰-峰值噪声。 此器件的正确推荐值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、  

    很抱歉、EVM 与数据表建议之间的电阻分压器选择存在差异。 我建议遵循数据表、并且 EVM 中使用的底部电阻器略高于数据表建议的最大240KOhms  

    要最大限度地提高 PSRR 和噪声、请遵循数据表中的第 8.1.9.4章"优化噪声和 PSRR "。 如果您有任何其他问题、请随时返回此处。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用数据表建议值和评估 PCB 的电路之间可能会出现什么性能差异? 通过电阻分压器对的电流较低会产生什么影响? 热噪声的增加会对输出噪声和稳定性产生什么影响?

    在进行评估之前、我是否应该使用我打算使用的值替换评估 PCB 上的电阻器?  如果没有必要、那么您能否提供有关如何使用评估 PCB 外推测量的结果以及实际设计中应达到的预期结果的任何详细信息?

    使用评估 PCB 的整个环节是在将器件设计到产品之前、允许我量化器件的性能。  你们真的需要解决这个问题。 偏离数据表建议会降低评估 PCB 的值、并对数据表建议的有效性提出疑问。 你们是如何测试该器件的?  您是否使用了评估 PCB 或其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、  

    电阻器在性能上产生的电流差异非常小。 如果您对 LDO 中不同类型的噪声以及热噪声对输出的影响感兴趣、请参阅此 应用手册了解更多详细信息。  

    数据表中为可用电阻值的常见组合选择了电阻器驱动器值、以实现所需的输出电压、但它们并不总是最佳组合。 只要电阻分压器满足数据表要求、您就应该获得数据表中列出的相似交流性能。  

    我们有单独的硬件用于我们自己的验证。 由于电阻分压器的值与电阻器的建议最大值稍有不同、只要它们都在200KOhms 范围内、我就不会担心太多。 差异可能是开发 EVM 的工程师希望尽可能使用最大电阻值来减少通过分压器的浪费电流、但 由于提供目标输出电压的电阻器值数量有限。  

    对于大多数 LDO、噪声主要由 CFF、Cout 和电压输出决定(在类似条件下、较高的输出版本将具有比低电压选项更高的噪声)。 电阻分压器的优先级相对较低、这会增加噪声。 有关该器件的更多详细信息、请参阅 8.1.9.4优化噪声和 PSRR。 我建议遵循那里的建议。  

    我希望这有助于解决您的疑虑、如果没有、请告诉我。  

    此致、  
    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把其中一个模块转换为使用数据表中的建议值、并将其与未修改的评估 PCB 版本进行比较。

    下面是我需要关注的问题:摘自 TPS7A39数据表的第8.1.1节:

    'μA 两个反馈网络的最小偏置电流为5 μ A、以确保精度。'

    μA 不满足这个最小5 μ  s 的负影响被限制在电压输出的精度上、那么这是可以接受的。 稳定性、噪声和 PSRR 是我最关心的问题。 我计划使用 TPS65130的输出为24位 Δ-Σ ADC 生成+/-2.5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个可能的问题是第6.3节中的最小负载说明。

    "(1)不使用反馈电阻器时所需的最小负载。 kΩ 使用反馈电阻器、使 R2x 低于240k Ω 即可满足这一要求
    要求。"

    我一定会在我的设计中使用数据表中的电阻器值。