This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51521-Q1:什么是"HB-SW 短路保护"如何实现?

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51521-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161366/lm51521-q1-what-is-hb-sw-short-protection-and-how-is-it-achieved

器件型号:LM51521-Q1

大家好、  

什么是"HB-SW 短路保护"?如何实现?

此外、BUB 解决方案是否使用 LM51521-Q1 EVM 而不是 LM5152EVM?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    感谢您使用 E2E 论坛、请给我们一些时间与您联系。

    感谢您的参与

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochi、

    如果 HB 引脚和 SW 引脚之间存在短路、并且 CHB 无法充电、则会发生以下情况:  

    断续模式故障保护由 HB UVLO 触发。
    如果 HB-SW 电压低于 HB UVLO 阈值(VHB-UVLO)、LO 会强制开启75ns、以补充升压电容器。
    该器件支持多达四个连续补充开关。
    在最大四个连续引导补充开关后、器件跳过开关12个周期。
    如果在四个连续补充开关的四组设置后器件无法为升压电容器充电、器件将停止开关
    并进入512个周期的断续模式关闭时间。 在断续模式关闭期间、SS 接地。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM51521没有单独的 EVM。 请使用 LM5152 EVM 并更换该器件。

    此致、

    哈里