This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373

Guru**** 2385400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161820/tps2373-tps2373

器件型号:TPS2373

当 TH、TL 和 BT 逻辑相同时(000)、PSE 7级和8级如何区分?  

谢谢你

Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     TPH、TPL 和 BT 状态的真值表旨在区分 PSE 类型。 因此、无法使用 TPH、TPL 和 BT 来确定7类与8类。

    BT 指 IEEE802.3bt 标准兼容、因此当该引脚处于高电平时、PSE 符合 T/af 标准、而在逻辑低电平时、则符合 bt 标准。  

    IEEE802.3bt 标准允许0-8类、因此使用两 种附加状态将无法在 TPH 和 TPL 之间进行组合以支持分类类型的差异。 因此、状态仅区分类的类型和组、例如0-3、4、5-6和7-8。

    非常尊重、

    Brandon Beader