请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3845 尊敬的先生:
我需要一个设计、将250瓦直流/直 流转换器设计为12 o/p 和20A o/p 电流、输入范围应为 36V 至100V 直流
所以、先生很好地解决了这个设计问题并与我分享
谢谢
沙法拉伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Safaraj、
您指定了250W (12V、20A)。 这远远超出了单开关反激式或正激式转换器可以支持的范围。 因此、UC3845是不可能的。

从Webench 开始是一个好地方。 此工具提供符合您规格的拓扑的完整原理图。
或者、您也可以浏览 TI 的众多参考设计。
此致、
Eric
以下参考设计非常符合您的规格:
https://www.ti.com/tool/PMP3162
Eric