主题中讨论的其他器件: TLV341、 TL431、 UC3842
输出电压上的高纹波?
尊敬的团队:
我使用 UC3845制作了一个开关模式电源电路。 我用 Würth elektronik 的反激式变压器在实验室中制造了电路
https://www.we-online.com/catalog/datasheet/750311771.pdf
电路的输出应为15V。
我使电路如下面的电路原理图所示、
当我检查电路的输出时、电压表显示15.1V (RMS)。
当我用示波器连接电路的输出时、我看到 RMS 电压与万用表显示的相同、但在13V 至16V 之间存在超过4V 的波动纹波。
下面是我的示波器中的一些照片。
我还使用万用表测量了 TLV341的基准引脚、其电压正好为2.5V。
我使用示波器测量了 UC3845B 的 Vref 引脚、该引脚在4.2V 至6V 的范围内波动、但在提供的数据表中、您会看到它应该恰好是5V。
如何使 Vref 引脚精确到5V? 此外、如何解决电路输出端的极高纹波并使输出端成为坚如磐石的直流?
提前感谢