This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:Pres 引脚始终为低电平

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994468/bq40z80-pres-pin-always-low

器件型号:BQ40Z80

电量监测计团队、

我们的客户发现、即使寄存器 MFP17_SEL0、1、2设置为 b000、PRES 引脚也始终处于低电平。  连接到引脚的唯一元件是100nF 电容。  没有外部上拉或下拉。

是否涉及其他设置?  我们还应该寻找什么呢?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    OperationStatus[PRES]是否已设置? 如果是、这就是需要发生的所有事情。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    客户说 OperationStatus[PRES]是只读的、并且始终为高电平。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    然后、系统应该可以正常工作。 当 PRES 为低电平并持续四个采样(1秒)时、OperationStatus[PRES]被置位、表示系统存在(电池被插入)。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    客户已重新焊接器件并移除100nF 电容、现在可以正常工作。  他们现在可以看到 PRES 变化。  我不确定问题是焊接问题还是100nF 电容器问题。

    谢谢、

    Darren