This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS65911AA2NMAT 输出端无电压

Guru**** 2470220 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GXS, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994255/tps65911-tps65911aa2nmat-no-voltage-at-output

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:EVMK2GXS66AK2G12

你(们)好  

我正在 K2G12 Sock 的设计中使用 TPS65911AA2NMAT。 当我在输入端施加电压时、只有 VRTC 输出为1.8V。 测试所有输出未到达。  

用于固定引导配置的设计。 配置详细信息如下所示、

断电(引脚 N2)=上拉至高电平(1.8V)

BOOT1 (引脚 J5)=低电平(GND)、固定引导模式

睡眠=上拉至高电平(+3.3V)

PWRON (引脚 E4)=无连接。 左浮动

PWRHOLD =无连接。 左浮动

HDRST =无连接。 左浮动

有什么建议、为什么不提供顺序输出? 感谢您的早期响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已进行更正、BOOT1 (引脚 J5)=高电平、EEPROM 模式。 因为 TPS65911AA2NMAT 专用于 K2G12 SoC 芯片。

    PWRON (引脚 E4)是否应连接至永久 高电平以使能 PMIC 输出?

    请建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

     我的 EVM 测试显示 PWRON 可以为器件加电的下降沿;但正如其用户指南所描述的那样、我不会使所有电源轨都打开。 请尝试一下、并让我们知道它是否适合您?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、我无法访问 PCB 布局电路中的 PWRON 和 PWRHOLD 引脚。 按照 EVM 中的建议、它们在 PCB 布局中保持未连接状态。

    为什么需要通过开关手动提供打捆边缘?  我的设计中没有用于控制 PWRON 引脚开/关的外部主器件。 期望是在 PMIC 具有所有输入电压时需要启动电源排序。

    我有 EVM 板 Rev D  版本(EVMK2GXS) 、用于交叉参考和测试。

    我的当前电路板故障状态为、VTRC = 1.8V、VREF (引脚 G8)= 0V、所有 SMPS 和 LDO 输出关闭。

    我的其他观察结果如下、

    1) 1) PWRDN 引脚

            -默认情况下在 EVM 中连接到低电平。 根据 SWCU187A 的理解、PWRDN 引脚配置为 TPS65911A 的高电平有效。 我的设计已更改、使 PWRDN 变为下拉(GND)。 但没有变化、PMIC 仍处于禁用模式。

            -在 EVM 中 、PWRDN 引脚被拉至高电平并检查观察结果。 它 给出了结果、VRTC=1.8V、VREF (引脚 G8)=0V 所有 SMPS 和 LDO 关闭。 这与我的板电流故障状态相同。

            -在 EVM 中、PWRDN 引脚被拉至低电平、提供 VTC = 1.8V、VREF = 0.85V、并且所有 SMPS 和 LDO 都打开。

    根据规格表、在工作和睡眠状态下 VREF=0.85V;在关闭状态下 VREF=0V。

    在我的电路中、将 PWRDN 更改为高电平或低电平、PMIC 输出状态没有变化。 全部输出关闭。

    2) PWRON

         -在 EVM 中、PWRON 保持未连接状态。  通过、可提供复位开关以创建上升沿和下降沿、无需按下复位开关 PMIC 即可输出。 此外、SWCU187清楚地显示了初始电源排序不依赖于 PWRON 信号的上升/下降边沿。

    在我的设计中、将该引脚保持未连接状态、无法进行测试。 没有通过连接到此 BGA 引脚的迹线。 但该状态与 EVM 相同。 但 PMIC 不会在我的设计中提供输出电压。

    3) 3) BOOT1

        - 在 EVM 中、BOOT1连接到高电平(VRTC)。  逻辑低电平=固定 引导;高电平= EEPROM 引导。 EVM 和我的电路设计都连接到高电平状态(VRTC)。

    4)睡眠(引脚 F1)

         -在 EVM 中,睡眠引脚连接到处理器 GPIO。 在我的设计中、它使用10个电阻器被拉至+3.3V、因为没有计划将 PMIC 保持在睡眠模式。

          - 10k 上拉电阻连接至3.3V 时、在睡眠引脚上观察到0.8V 电压。

          -在1.5k 上拉电阻连接到3.3V 时、在睡眠引脚上观察到1.66V。

                以上电压是稳定且恒定的。 不确定为什么 PMIC 灌入如此大的电流。 规格数据表显示、处于活动状态时、睡眠引脚的最大灌电流为10uA。

    5) 5)外部振荡器

    根据 SWCU187U、EEPROM 配置为使用内部 RC 振荡器。 因此、在我的设计中、我没有使用外部晶体振荡器。 通过从电路板上移除晶体、对 EVM 电路板进行了同样的验证。 EVM PMIC 无需外部晶体振荡器即可正常工作。

    6) 6) EVM 中的 PMIC 器件标识

         -我使用 TI EVM Rev D (EVMK2GXS)板进行参考和测试。 EVM 中使用的 PMIC 芯片上的器  件标识是 TPS659114A2 (用于 iMX6处理器)、而不是 TPS65911A (用于 K2G12处理器)。 不确定为什么 EVM 使用了错误的 PMIC 器件型号。 但 它的工作 与 TPS65911A 相同。  我将 PMIC TPS6511AA2NMAT 用于66AK2G12处理器。

    • EVM PMIC TPS659114A2是否加载了专用于66AK2G12处理器的 EEPROM 配置文件? 这是不是因为 EVM 中的 PMIC 器件不正确而导致的问题?
    • TPS6511AA2NMAT 在 发货前是否在工厂加载了专用于66AK2G12处理器电源定序的 EEPROM 配置文件? 查看当前性能、我怀疑此部件是否未加载内部的任何配置文件? 如何验证这一点?

    该电路设计与 EVM 设计类似、为什么 PMIC 处于关闭状态? 如何激活?

    希望通过电话交谈或会议来讨论详细信息。 欢迎提出任何其他建议。

    谢谢

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

     经 进一步调查、 我们发现 TPS6511AA2NMAT 存在一个问题、即在发货之前、专用于66AK2G12处理器电源定序的 EEPROM 配置文件可能在出厂时未正确编程。  

     该团队仍在努力找出根本原因和解决方案、以便为客户提供解决方案。

      我会在我们有解决方案后立即向您提供最新信息。  

    谢谢!
    Phil