This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:输出功率240W 解决方案

Guru**** 2814255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP4333, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160553/lm5164-output-power-240w-solution

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件:UCD3138PMP4333LM5177

各位专家:

请问我们是否有任何解决方案或参考设计能够满足输出电压(__LW_AT__5-48V、 输出电流(最大5A)、输出电流(最大240W)的要求? 输入可以是交流或直流。 如果我们有任何降压转换器可以满足要求、只需确保降压输入电压大于50V。 如果我们有任何降压/升压转换器、那么 Vin 范围应该不那么重要。

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我不知道任何能够支持这些运行条件的宽输入电压降压。  

    让我让您与另一个更适合提供一些建议的团队联系。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinglin:Harrison、

    我查看了我们的 HVC 参考设计、但找不到类似的东西。

    我在所有 TI 参考设计中进行了搜索,我找到的最接近的是使用 UCD3138数字控制 器的 PMP4333;www.ti.com/.../PMP4333。 如果您对此设计(或使用 UCD3138控制器的其他选项)有特定问题、请打开一个新的 E2E TT、其中列出了这些器件型号。

    您可以进行自己的搜索、以查看是否有更接近您所需内容的内容: https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    我希望这对您有所帮助。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    非常感谢您的回复和大力支持! 我再次进行了研究、发现 LM5177可能是一个不错的选择。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到您找到合适的控制器迪伦!  祝你度过美好的一天!

    射线