This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:低功耗模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161788/uc2845-the-low-power-consumption-mode

器件型号:UC2845

您好,

我的客户已经测试了 UC2845、发现我们的器件具有此功能、在轻负载或无负载情况下、输出频率将降低并进入低功耗模式。 但他们在数据表中找不到此说明。 特定器件应采用 SOIC-8封装。 那么、我们是否具有这种功能? 如果是、您可以发送一些相关描述吗?

非常感谢!

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    UC2845没有一个低功耗模式。

    在轻负载时、该器件将跳过脉冲、并且基本上以较低的频率运行、从而降低输入电流。   许多控制器都是如此。  它是误差放大器和闭环控制的函数。

    此致、

    Eric