This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:完全充电容量更新值

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995122/bq34110-full-charge-capacity-update-value

器件型号:BQ34110

如何更新 完整的充电容量?

我在重置 记忆的完全充电容量更新 完全充电容量 值后知道。

有另一种方法 可以在不重置的情况下更新满电量?

在  使用 RESET()执行软件复位后,使模块稳定使用所需的时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gehad、

    执行 POR 或复位将始终根据电压强制进行新的 FCC 计算。 算法运行后、您无需强制进行 FCC 计算、因为如果不放松电压、它可能不准确。

    此致、

    Wyatt Keller