This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-BST:输出电压降

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160650/lm5157evm-bst-output-voltage-droop

器件型号:LM5157EVM-BST

大家好、团队、

我们的客户已经测试了 LM5157EVM、并将 R13从4.53K 更改为1.1K 以获得46V 输出。 但是、在将输入电压设置为4.2V 时、输出电压降至33V。 输出电压下降的可能原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    转换器可能会达到电流限制? 如果输入电压是输出电压的1/12、则输入电流大约是输出电流的12倍。 电源可能无法提供电流或电感器可能会饱和。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您对此的支持。 客户正在从输入提供4.1V/3A、且输出无负载。 他们仍然看到33V、而不是预期的46V。

    根据我的理解、这是在3A 且无负载的情况下进入电路的高输入电流。 您建议客户衡量哪些指标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    感谢您的回复、如果可能、在正常运行和启动期间 Vin、Vout、SW 节点和电感器电流的波形可能是一个良好的起点。

    BR、

    Haroon