This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:满载启动问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159622/ucc28951-startup-under-full-load-issue

器件型号:UCC28951

您好!

当向输出端施加大于80%的负载或在将大于80%的负载连接到输出端的情况下启动系统时、逐周期电流限制(OCP)会跳闸。  低于78%的 CS 引脚波形如下所示。

 

 应用>=80%负载或在已连接负载的情况下启动时的 CS 引脚波形:

 变压器的初级磁化电感似乎很高、 从而在瞬态期间产生更高的峰值电流。 当 Rs (R15)被减少/重新计算以在最大负载(600W)上增加50W 裕度时、系统能够以100%负载启动。 然而、在100%负载下 CS 引脚峰值电压仅为1.4V、这将影响占空比。    

  

对于如何降低变压器瞬态 效应以防止在0~100%步进负载时出现 OCP、是否有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经将此主题分配给了一位专家工程师、请等待1-3个工作日以获得他的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查询 UCC28951。  

    观察波形、看起来电流互感器(CS 输入)在满负载时似乎会进入饱和状态。 以下是几项建议:

    1.增加倍放大。 匝数比较高的电感(较低的磁通 电流)来抵消满载时饱和的效率。

    2.尝试增大 R14。 选择 R14=100*R15

    请告诉我们您的观察结果。

    此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您的反馈。

    1) 1)我假设您正在谈论 PSFB 变压器。 计算得出的 L (MAG)为1.96mH。 已用 L (MAG)为4.7mH。 不能因 TR 设计限制而进一步增加。  

    2) 2)将 R14增大 到4.2K 会导致 OCP 在较低负载下跳闸。

    只需澄清一下、以步长将负载从0增加到 MAX 不会导致 OCP。 仅当负载连接到输出端并且转换器启用为满载启动时、才会发生 OCP。 PSFB 变压器中的瞬态电流导致 OCP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我会发现您的问题、即满载启动会导致此 OCP 事件。 占空比将达到最大值 限制、您可能会发现占空比(如双脉冲)中存在不规则情况、这可能导致伏秒不平衡、并可能导致您发布的电流波形。 您可以尝试以下操作来查看它是否有用:

    0.25V 至4.25V 的误差放大器输出范围远远超过 PWM 比较器输入斜坡信号范围、即0.8V 至2.8V。一种选择是将 COMP 引脚钳位到3.5V 以下、以查看它是否有助于启动。  

    或者、可以将电流限制设置为更高的水平、以确保在转换器未进行调节(以最大占空比运行)时不会启动(通过减小 CT 负载电阻)

    3.尝试在 SS 和 GND 之间添加一个560k 欧姆。

    请告诉我上述内容是否有帮助。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我检查了 COMP 引脚上的电压、在最大负载时电压约为2.4V、在负载瞬态 和 OCP 期间电压不超过2.5V。

    2) 2)将电流限制设置为更高水平有两个问题:1)当负载超过最大负载或短路期间、在转换器 OCP 跳闸前、在转换器上增加更多应力。 2) 2)正常运行时的占空比对效率的影响较小。

    3)我已经有与软启动电容器(1uF)并联的825K。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的观看。

    您能否确认在满负载(缓慢增加)和启动时稳态运行时的占空比。 您可能始终以 最大占空比运行。  这表明您的变压器匝数比可能不正确、并且可能过高 。  我建议根据应用手册仔细检查、并告知我您的观察结果。

    此致、

    Harish