This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:切换后的压降

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994086/tps2120-voltage-dip-after-switchover

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2121

您好!

我与您联系、因为我们的 TPS2120配置为12V 外部电池和7V 电池之间的自动模式、但遇到了问题。

当 µs 外部12V 电源时、系统会在大约750 μ s 内切换到7V、在此期间、电压会下降到3.5V。 此电压下降会导致系统关断。

µs 同时查看输入和输出电压时、我们会感觉在切换后输入未充电、但仅在250 μ s 后充电。 我们在评估板上使用的 CSS 为10nF。

  我们的系统在12V 下的功耗为500mA。

如果您有任何想法、请帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、  

    您是如何在此处设置 TPS2120的。 TPS2120无法执行快速切换、因此仅限于100us 慢速切换。 请注意、切换时间定义为没有输入连接到输出的时间。

    从您的波形中可以看出、IN1在取消选择后会立即上升。 这可能是由于电源轨是空载的。 这可能会延迟切换、因为器件会重新选择 IN1作为 IN1>IN2。 选择 IN2时、器件将经历软启动、这将导致上升时间更慢。 这与您的 CSS 电容成正比。

    如果设备像这样延迟切换、则输出可能会如 您所见折叠。

    我想您可以尝试一些初始操作

    -添加输出电容以保持输出并在器件执行切换时提供负载电流。

    -为两个输入添加一些输入电容,使其不会因加载/卸载事件而上升或下降太多。

    -使用 TPS2121并设置器件以实现具有优先级的快速切换

    如果您无法减小输出压降、请提供您的原理图以及显示 IN1、IN2、OUT 和 ST 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    Costin 正在度假、我和他一起工作。

    我们的 TPS2120设置为最高电压工作模式(请参阅下面的原理图)。

    我们尝试添加输入和输出电容、但仍然有一个导致系统关断的压降。

    第一个屏幕截图:输入和输出上均无电容,Css = 10nF

    C1:Vin2 (12V)/C2:Vin1 (7.5V)/C3:ST / C4:Vout

    第二个屏幕截图:Vin1和 Vin2上为47uF、Vout 上为420uF、CSS = 10nF

    如果您有任何想法、请帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    如前所述、TPS2120在此处的输入之间进行抖动。 从波形中我们可以看到、当 IN2加载时、它会下降、而当 IN1卸载时、它会上升电压。 这会导致器件来回切换多次、如 ST 引脚所示(它在高电平和低电平反弹)、这会延迟切换。  

    TPS2120正在响应为其提供的输入。 这里的问题不是 TPS2120、而是输入电源轨的稳定问题。 TPS2120仅执行慢速切换。 我建议使用更多的输入电容器 并重试。 另一个要尝试的方法是减小输出电容、以查看 IN2上的初始电流拉取是否会导致电压下降、但这可能会抵消切换期间保持输出的目标。 如果工作正常、请尝试在输入端使用470 μ F、在输出端使用470 μ F、然后在输出端使用200 μ F。 您还可以尝试将 SS 电容降至1uF、以减小器件的软启动时序。

    您无法获得与 TPS2120进行快速切换相同的性能。 如果需要更快的切换、请查看使用 TPS2121、其中优先级可用于执行快速切换、您可以向切换添加迟滞、以帮助忽略输入电压的这些骤降和升。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我们尝试了您建议的配置、但在所有情况下、我们仍会出现导致系统关断的电压下降。

    在屏幕截图下方、Vin1和 Vin2上为470uF、Vout 上为420uF、Css = 1uF。

    我们将尝试使用 TPS2121。

    谢谢、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    您的系统似乎需要快速切换和稳定的输入。 请注意、TPS2120和 TPS2121对输入做出响应、因此稳定非常重要。 如果无法完全实现稳定、TPS2121能够在"迟滞"的帮助下执行快速切换。 这会扩大开关窗口、有助于忽略这些导致器件在输入之间来回切换的"尖峰"和"反弹"。

    有关迟滞的更多信息、请参阅此技术文档(第2节): https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf 

    谢谢、

    Shreyas