请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25616 尊敬的团队
美好的一天!
我们的客户在 其应用中使用 BQ25616,原理图如下所示

从2.7V 到3.0V 以下,在慢速充电模式下充电工作正常。 高于3.4V 时、它在快速充电模式下工作正常。
但在3.0V 至3.4V 之间、BQ25616会切断充电。 一旦电压低于3.0V、它在慢速充电模式下工作正常。 图案重复出现。 我想知道在3.0至3.4V 区域中截止的原因是什么。 在3.0V 至3.4V 之间、STAT 引脚变为高电平、看起来像是 充电完成或充电禁用。
您对如何检查是否有任何建议?
此致
Leon.Liu