This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616停止充电

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995029/bq25616-bq25616-stop-charging

器件型号:BQ25616

尊敬的团队  

美好的一天!

我们的客户在 其应用中使用 BQ25616,原理图如下所示

从2.7V 到3.0V 以下,在慢速充电模式下充电工作正常。 高于3.4V 时、它在快速充电模式下工作正常。

但在3.0V 至3.4V 之间、BQ25616会切断充电。 一旦电压低于3.0V、它在慢速充电模式下工作正常。  图案重复出现。 我想知道在3.0至3.4V 区域中截止的原因是什么。   在3.0V 至3.4V 之间、STAT 引脚变为高电平、看起来像是 充电完成或充电禁用。

 您对如何检查是否有任何建议?

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广扬

    原理图看起来不错。 我已链接下面的原理图检查清单、供您仔细检查:

    BQ25611D_BQ25616J_BQ25618_BQ25619_SchematicChecklist.pdf

    是否可以提供3.0到3.4V 之间行为的范围捕获? 请包含 VBUS、REGN、SW 和 VBAT。 请断开施加到 SYS_VCC 的负载。

    此致、

    Ricardo