This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 Excel 设计计算器

Guru**** 2555940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991664/ucc28780-ucc28780-excel-design-calculator

器件型号:UCC28780

大家好、

客户正在获得电阻器的负值 、他们希望知道如何更改电阻器。 下面是查询。

"大家好、我正在使用 TI UCC28780芯片设计 ACF 反激式转换器。 因此、我使用 Excel 设计计算器工具、但在输入值(Vin=25-40V/DC) Vout =5V、P=5W、Fsw=100kHz 以及高侧和低侧开关的情况下、我使用 MOSFET IRFR120ZPbF。 现在的问题是、我获得了泄放电阻器的负值。 WHA 是否必须更改?

e2e.ti.com/.../UCC28780-_2800_1_2900_.xlsx

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我发现您将棕色输入电压设置为12V,但 UCC28780需要大约20V 的输入 才能开始 切换。

    我认为 UCC28780不适合您的应用。

    如果输入规格为25~40Vdc (即使电压为棕色),您可以参考下面的参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP9009

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    以下是客户的回应。

    "

    感谢您的快速而良好的回答。

      UCC28700DBV 无法满足我的问题、因为我需要有源钳位反激式控制器。

    是否有符合我的规格的器件?

    我还可以添加24V 辅助绕组、如果这样做有所帮助、但 Excel 计算器似乎没有改变泄放电阻器问题。

    "

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您可以参阅数据表图30,Vdd 必须增加到 Vdd (ON)阈值,然后开始切换,Vdd (ON)阈值为17.5V (典型值),因此即使您将辅助绕组匝数比设置为24V,PWM 也不会切换,因此辅助绕组无法向 Vdd 引脚提供电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    客户提供了以下回答。

    1. 我不明白为什么不能使用24V 的辅助绕组来启用 VDDon 的阈值。 所有原理图和应用手册都是通过辅助绕组为 VDD 引脚供电。 此外、很抱歉、我将 INvoltage 中的 Brown 设置为12V、但在 Excel 计算器中它是25V (Vinmin)。 因此、排气电阻器问题已修复、但现在 CSW 的值为负。

    2.客户提供了一个新的 Excel 文件,他们想知道这是否起作用。

    e2e.ti.com/.../UCC28780_5F00_recheck_5F00_.xlsx

    客户有一个24V 辅助绕组供电 、他们希望有源钳位反激式电压范围为25-40V、5V 输出电压和5W 输出电压。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    很抱歉迟到了,我本周只能休个人假,今天又回到办公室。

    1. 24V 辅助绕组基于输出电压处于稳定状态的匝数比, 在启动期间,PWM 不会切换为次级侧供电,输出电压不能高达5V,自动绕组也不能获得任何电压。 您可以向 客户分享数据表第7.4.8节"启动序列"。

    2.根据 Excel,当前自动绕组电压设置为14V (5*100/36)左右,如果要更改为24V 设置,自动绕组应增加到173转,RVs1和 RVs2也需要更改。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回答。 下面有后续问题。

    " 根据 Excel,当前自动绕组电压设置为14V (5*100/36)左右,如果要更改为24V 设置,自动绕组应增加到173转,RVs1和 RVs2也需要更改。" 如果我更改这个值、那么转换器是否使用5V 输出电压和12V 辅助绕组? 因为在启动时、会使用与 SWS 节点结合的高电压感应电路?

    还有一个问题、"突发模式的输入电压"设置应该是什么? 在这种情况下、高通道意味着什么?"

    谢谢你。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    对此进行了任何更新?

    谢谢

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    如果您将自动绕组更改为173圈,则 Vdd 在5V 输出期间约为24V 自动绕组电压,这是根据您的客户以前的要求而定的。

    高压线设置表示最高正常输入电压,例如,通用输入为90~264Vac,我们可以将突发模式设置为230Vac。