This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:LM5123-Q1

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161368/lm5123-q1-lm5123-q1

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5177

你(们)好

现在、我的客户希望在其汽车应用中使用输出电压可调节升压器件。 要求如下:

VIN:9-28V 或5V

输出电压:6-59V、可由 MCU 调节

输出电流:2mA

现在、我发现 LM5123-Q1完全满足了他们的需求。 但输出为5-20V/15-57V 可选。 我们是否有其他已发布的器件或开发器件以供推荐? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、LM5123只能达到57V、因此存在该限制。

    我建议您针对您的应用查看 LM5177、因为它具有可通过 DTRK 引脚调节的输出、可通过 MCU 进行控制。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    BR、

    Haroon