This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:绝缘距离

Guru**** 2391125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160717/lm5158-insulation-distance

器件型号:LM5158

我们的客户要求安全距离60V/0.6mm、但我们的器件从 SW 到 EP 的距离为~0.2mm、如下所示。

我们是否对此案例有任何可能的解决方案或解释?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    我们的客户还想知道500kHz 和1000kHz 下的最小 DMAX 值。 您对此有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athos、您好!

    是的、从引脚到 EP 的距离小于0.6mm。 如果客户需要此距离、则无法使用此包。 但我不确定0.6mm 规则是否也适用于外露焊盘、因为这主要是热连接而不是电连接。 与 GND 的连接在器件内部、而不是硬短路。

    数据表中440kHz 的 DMAX 值也可应用于500kHz。 1MHz 的值介于数据表中给出的2个电平之间。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的快速回复。

    关于距离、布局上的 EP 和 PGND/AGND 之间存在连接、我认为这是一种电气连接。

      外露焊盘必须连接到 AGND 和大型接地铜平面、以降低热阻。

    我想‘s 我们的设计是如何确保绝缘的、如果有证据可以提供给我们的客户就更好了。
    此外、我想知道在布局时是否需要考虑绝缘问题。

    关于 Dmax:

    很抱歉、我找不到 440kHz 的 Dmax。 如果 您能提供一些详细的精度值@500k 和1000k、我将不胜感激、因为我们的客户确实需要在设计时提供该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athos、您好!

    该封装具有尺寸、如果尺寸不符合客户期望或规则、则该器件不是适合客户的器件。

    440kHz 和1MHz 的最大值可在数据表的第8页找到。 我们没有其他数据。

    此致、
    Brigitte