我们的客户要求安全距离60V/0.6mm、但我们的器件从 SW 到 EP 的距离为~0.2mm、如下所示。
我们是否对此案例有任何可能的解决方案或解释?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户要求安全距离60V/0.6mm、但我们的器件从 SW 到 EP 的距离为~0.2mm、如下所示。
我们是否对此案例有任何可能的解决方案或解释?
非常感谢!
您好、Brigitte、
感谢您的快速回复。
关于距离、布局上的 EP 和 PGND/AGND 之间存在连接、我认为这是一种电气连接。
外露焊盘必须连接到 AGND 和大型接地铜平面、以降低热阻。
我想‘s 我们的设计是如何确保绝缘的、如果有证据可以提供给我们的客户就更好了。
此外、我想知道在布局时是否需要考虑绝缘问题。
关于 Dmax:
很抱歉、我找不到 440kHz 的 Dmax。 如果 您能提供一些详细的精度值@500k 和1000k、我将不胜感激、因为我们的客户确实需要在设计时提供该值。