This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:bq25619

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991942/bq25619-bq25619

器件型号:BQ25619

您好、先生、

经客户测试、Vbus 和 Icharge 之间的 bq25619与 d/s 看起来稍有不同

电源 Vbus 与 Ibat =280~290ms 之间(与数据表相同)

但在电池充电电流前有2个电流尖峰、您是否知道导致它的原因? (测试 bq25619 EVM)

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    客户使用哪种适配器电缆? 电缆上的寄生电感可能会导致一些振铃。 电缆长度、测量仪表和质量都影响寄生电感。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    再次测量波形、脉冲高达7.800mA、即使充电电流仅为100mA。

    大约60us 的中脉冲

    您认为这会有问题吗? 最终客户担心它、并担心它会出现问题。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我之前的问题是否有答案? 我认为这不是一个重大问题,但我们可以设法解决。

    此致、

    Ricardo