This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156QDSSRQ1查询

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5155-Q1, LM5158, LM5157, LM3481, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135422/lm5156-q1-lm5156qdssrq1-queries

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155-Q1LM5158LM5157LM3481LM5155LM5156

大家好、

对于下面的器件型号 LM5156QDSSRQ1、数据表中缺少一些内容。 请尽快回复以下问题。

1.过载和短路电流限制值。 是否可以配置过载和短路电流限制的值?

2.是否可以在不使用外部 MOSFET 的情况下以升压模式运行该稳压器?

3.在数据表中,它提到的稳压器具有内部软启动功能? 您能否共享软启动时间的值?

4.该部件是否支持连续/非连续运行模式。 如果可能、也可以使用相同的应用电路。

5.是否可以共享此组件的排放报告以检查 EMC 方面?

6. LM5156-Q1与 LM5155-Q1相比的优缺点。 在查看数据表时、我观察到以下情况。 如果在下面有任何缺失、请添加

LM5156-Q1的优势-支持扩频、更高的输入电压范围。

LM5156-Q1的缺点-不提供短路保护

此致、

Siburaj D.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    查看我映射到您的问题的答案/评论:

    1.检测电阻器上的电压达到 V_SENSE 的值后、便会检测到过流
    请参阅:电流感测和斜率补偿(CS 引脚)

    不需要。该器件需要外部 MOSFET -但您可以使用 LM5157或 LM5158 -它集成了功率 MOSFET

    3.请参阅数据表:软启动(SS 引脚)

    4. 请查看此报告、其中详细说明了 CCM 和 DCM 的区别以及如何为该系统标注尺寸:
    直流/直流升压转换器内幕揭秘(TI.com)

    5. EMC 在很大程度上取决于布局和周围的组件。  因此、组件/器件的 EMC 报告不会提供任何有价值的信息。

    6.请参阅: 利用双随机扩频实现低 EMI |德州仪器 TI.com 视频

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、


    在过去8天内、我没有看到此主题的更新。

    如果问题得到解决、则最好按"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、


     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于器件 LM3481纹波电流值为 Δ i= DVIN/2LfS。 对于 LM5155和 LM5156  Delta  i= DVIN/LFS。 因此、LM5155/Lm5156中的纹波将是 LM3481的两倍、对吧? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、

    不是、因为两个纹波相等、只是

    LM3481使用 Δ Il 作为平均峰值

    LM515x 使用峰间 Δ Il。

    (讨论该公式的案文中也对此进行了说明。 因此、如果您想检查、您应该在搜索此信息时找到此信息。)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 webench 仿真中、观察到 LM3481的纹波电压为62.58mV、LM515x 的纹波电压为189.62mV。 对于 LM515x 系列、观察到的纹波大约为62.58mV 的3倍。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、

    当您对此进行比较时、您对比较的两个器件的所有设置是否相等、特别是要检查:

    -开关频率

    -电感器

    -输入和输出电容

    -输入电压范围  

    -输出电压和负载

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、

    由于我们没有收到您的回复、我希望答案足够、或者您能够自行解决您的问题。 如果我的假设错误、请在下方发帖、如果此主题已被锁定、请创建新主题。

    此致、
    Brigitte