This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101-SP:电源正常引脚状态

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994502/tps7h1101-sp-power-good-pin-status

器件型号:TPS7H1101-SP

您好、我正在帮助客户使用此器件(注意:非 A)。  禁用部件时 PG 引脚应该是什么...输出电压将为0。  在设计中、它们的 PG 被上拉至输出电压以外的电压。  禁用该器件是否会因为输出为0而导致 PG 变为低电平、或者是否也会禁用 PG 功能、从而允许上拉电阻器将 PG 引脚上拉?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

     熟悉此器件的工程师今天就到了。 我将研究您的问题、如果可以的话、今天给您回覆一个答案、否则 、该器件的主要工程师将在下周返回时返回给您。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 和非 A 将具有相同的行为。

    PG 功能保持有效、禁用时(EN 低电平)、电源正常比较器将检测到超出范围并打开 PG 集电极开路、将其拉至 GND。

    编辑: PG 功能处于激活状态、但如果器件被禁用(EN 低电平)并且 VOUT 被上拉至有效 VOUT 范围、它仍会指示电源不正常(PG 低电平)。  在本例中、PG 输出通过 EN 信号进行门控。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水