请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101-SP 您好、我正在帮助客户使用此器件(注意:非 A)。 禁用部件时 PG 引脚应该是什么...输出电压将为0。 在设计中、它们的 PG 被上拉至输出电压以外的电压。 禁用该器件是否会因为输出为0而导致 PG 变为低电平、或者是否也会禁用 PG 功能、从而允许上拉电阻器将 PG 引脚上拉?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我正在帮助客户使用此器件(注意:非 A)。 禁用部件时 PG 引脚应该是什么...输出电压将为0。 在设计中、它们的 PG 被上拉至输出电压以外的电压。 禁用该器件是否会因为输出为0而导致 PG 变为低电平、或者是否也会禁用 PG 功能、从而允许上拉电阻器将 PG 引脚上拉?
提前感谢。
A 和非 A 将具有相同的行为。
PG 功能保持有效、禁用时(EN 低电平)、电源正常比较器将检测到超出范围并打开 PG 集电极开路、将其拉至 GND。
编辑: PG 功能处于激活状态、但如果器件被禁用(EN 低电平)并且 VOUT 被上拉至有效 VOUT 范围、它仍会指示电源不正常(PG 低电平)。 在本例中、PG 输出通过 EN 信号进行门控。
如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
此致、
涉水