This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:运行不稳定

Guru**** 2538150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136439/lm5122-q1-unstable-operation

器件型号:LM5122-Q1

我将尝试使该48V 2A 升压稳定下来。 当负载接近1A 时、它开始出现不稳定的行为并发出声音、在 SW 引脚上显示小/大脉冲、这将指示次谐波振荡。 我尝试将 Rslope 降低到90k、但没有任何改进。

SW @ 300mA 负载

HO @ 300mA 负载:

低电平@ 300mA:

不稳定运行@ 900mA 负载:

软件:

HO:

振:

我还注意到开关频率大约比 SYNCOUT 引脚上的频率高10kHz。 Rt 电阻器为37.4k (已验证安装了正确的器件)、应产生240kHz 的 Fsw、但在253kHz 下测量、如此处所示。

  

如果有任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 CSP/CSNN 低通滤波器上的 C12、稳定性得到了极大的提高。 这还不是完美的、在某些情况下仍能发挥作用。 CSP/CSn 上可能有噪声?

      为什么该滤波器会导致此问题? 该滤波器的滚降应大于1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您使用 E2E 论坛、对于您的问题、似乎您有稳定性问题、我建议重新计算您的斜率补偿、然后检查您的 COMP 电路。

    我不确定 C12、这不应该是问题的原因、如果有噪声、电容器应该帮助消除该噪声。

    您可以分享一下布局吗?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    电源现在在没有 C12的情况下是稳定的、但我将 使用一个注入变压器来验证相位裕度。

    这是布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、波特图也很好、或者只是获取一些系统上负载瞬态的波形以了解稳定性如何。 我仍然认为斜率补偿需要重新计算、如数据表中所示。

    请告诉我它是怎么发生的。

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    由于我们没有收到您的回复、我希望答案足够、或者您能够自行解决您的问题。 如果我的假设错误、请在下方发帖、如果此主题已被锁定、请创建新主题。

    此致、
    Brigitte