This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2806M:设置为禁用电流限制、并以50%占空比运行

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2806, UC2846, UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994462/ucc2806m-setup-to-disable-current-limit-and-operate-at-50-duty

器件型号:UCC2806M
主题中讨论的其他器件:UCC2806UC2846UC3846

计划在50%占空比下使用器件、并在随附的 pdf 中显示设置。
NI、INV 引脚设置为50%占空比。

考虑通过电阻器将 CURTIM 和 COMP 引脚拉至 VREF 以禁用电流限制。

[问题]

[1]
在禁用电流限制的同时、是否可以接受所附文件中显示的设置以保持50%的占空比?

[2]
不确定 误差放大器(EA)和 CURTIM 之间的晶体管是如何  工作的...?
当 EA 输出为 MAX 时、晶体管是否打开、并且电流限制操作发生……?

 

e2e.ti.com/.../ucc2806_5F00_pin-connection_5F00_210416.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    将 CURTIM 拉至350mV 以上将锁存 PWM、直到释放 CURTIM。 这与 COMP 的状态无关、因此这意味着 PWM 输出为0、而不是预期的50%。 我相信内部 PNP 在 CURIM 事件期间正在释放 COMP、以便在释放 CURIM 后 PWM 可以重新启动。 您可以有一个导致 EA 最大值但仍小于350mV 的条件(在 CURIM 上)。 您可以想象、从稳态运行中、缓慢地将 VIN 降至设计的最小 VIN 以下、占空比将变为最大值、电流限制可能仍然正常、然后输出电压调节开始下降。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    你的上述答复解决了我的问题,但我有后续行动。

    我了解实际的电流限制仅基于 CURIM 电压。

    我可以在方框图上看到、高于350mV 的 CURTIM 如何导致电流限制和 PWM 关闭。

    但我无法从方框图中看到在 CS+/-和 CURIM 处测量的当前值是如何相关的。

    请帮我澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    CURTIM 用于设置电流限制阈值以及存在过流条件时应采取的行为(锁存与非锁存)。 我认为 CURTIM 旨在用作二级过流保护(OCP)。 CS+/-是用于电流模式控制的差分电流感应。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    [1]
    我知道 CS-连接到 GND、CS+连接到 N 沟道 MOSFET 源极和感应电阻器与 GND 之间的一个点。  
    当 AOUT 和 BOUT 正常工作时、电流会流经该感测电阻流向 GND、从而产生压降、并相对于 Cs-增大 CS+。

    [2]
    该电压降乘以3倍增益级(在 p8上的 CS±引脚之间)、然后 馈送到比较器、其阈值设置为比 EA 部分的输出(以及某些电流源、PNP 晶体管等)低0.5V。

    [3]
    比较器的输出进入 SR 锁存级、从而触发过流情况。
    如何设置此过流检测阈值? 没有用于计算外部组件以设置 CS+/-阈值限制的简单 DS 公式?

    [4]
    此外、方框图中没有显示 CURIM 分压器设置的阈值限制与 VREF 之间的关系以及来自 CS+/-级的输出的部分。

    它们有何关联?

    [5]
    我了解到 CS+/-最初会触发过流检测事件、这会在 CURTIM 上启动200uA 内部下拉源、如果 CURIM 上的电压大于350mV、器件将保持闭锁状态。

    但 DS 仅提供了用于设置闭锁阈值或释放阈值的公式、 由于它是通过连接到稳定的5.1VREF 的分压器进行的200uA 下拉电流、因此我看不到 CURTIM 的阈值如何变化...

    您能不能帮助您尽可能详细地说明、CS+/-电流限制阈值是如何设置的、以及如何使用 CURTIM 来保持器件处于延迟状态(也称为大于350mV 变为<350mV 的机制)

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    有关 CURLIM 和 CS+/-之间的关系、数据表和方框图不清楚、我同意方框图通常不显示某些客户所需的详细程度。 根据 UCC2806数据表中提供的指导和支持性应用手册、我给出的答案是我能提供的最好答案。 由于 UCC2846是 UC2846的 BiCMOS 版本、您可以查看 UC2846数据表和产品文件夹以了解更多信息。 UC2846还包含您可以尝试的 SPICE 模型。 U-93 是介绍 CS+/-和 CURIM 功能的 UC3846应用手册。

    Steve