This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24721C:锂离子电池智能充电器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24770, BQ24773, BQ25672, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994617/bq24721c-li-ion-battery-smart-charger

器件型号:BQ24721C
主题中讨论的其他器件:BQ24725ABQ24770BQ24773BQ25672BQ24610

您好!

 您能不能推荐适用于14.54V、 6800mAh 电池的最佳锂离子电池充电器

  1. 输入电压:24V +/- 5%
  2. 充电电流:3A
  3. 充电电压: 16.8V

电池详细信息: https://www.nationalpower.com/uploads/SM218-6.8-23%203SS01A38111BXSR%20DS%20RevA.pdf

--------------------------------------------------

参考:

--------------------------------------------------

在现有设计中 、BQ24721CRHBR 充电器用于锂离子电池  SM201-6 (11.1V、 5000mAh)

https://www.nationalpower.com/uploads/databased_forms_files/New%20SM%20Data%20Sheets/SM201-5.0-35%202SA10A73111%20Datasheet.pdf

  1. 充电电压12.3V
  2. 充电电流3.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

     

    有许多选项可满足您提供的要求。 请查看以下充电器:

    • BQ24725A (SMBus、传统架构)
    • BQ24770/BQ24773 (SMBus/I2C、NVDC 架构)
    • BQ25672 (I2C、NVDC 架构、集成度最高且具有集成 FET 的解决方案)
    • BQ24610 (独立、传统架构)

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Angelo 的快速响应。 这很有用!!

    [引用 userid="360465" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/994617/bq24721c-li-ion-battery-smart-charger/3675336 #3675336"] Q24770