请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQ76940
大家好、
对于使用 CCX 滤波器计算集成传递电荷的应用:
- 当 CC1滤波器每250ms 生成一次电流测量时、ALTER 引脚是否会向 MCU 生成中断? 就像 BQ76940一样。
- 使用 CC1滤波器的电流测量值计算积分传递电荷(即电流测量*固定时间250ms)、与 使用0x0076 DASSTATUS6 ()进行比较、这两种情况之间是否存在任何差异?
此致、
江弗朗西斯