This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090-Q1:PWM 与5V DrMOS®︎

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, TPS53676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995183/tps40090-q1-pwm-compatible-with-5v-drmos

器件型号:TPS40090-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40090TPS53676

TPS 40090-Q1 PWM 输出是否与标准5V DrMOS 兼容?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道现在使用它们的任何设计。  有几个潜在的考虑因素。

    PWM 逻辑电平。 TPS40090将从 BP5 (高电平)发出信号到 GND (低电平)。 TPS40090没有三态 PWM 输出。 因此、当控制器因任何原因被禁用时、您将看到低侧 FET 打开。

    2-您是考虑智能功率级(例如5mV/A 电流感应输出)还是使用标准 DCR 电流感应?  

    3- TPS40090将不会了解任何诸如温度感测引脚或功率级故障等更现代的集成功率级惯例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 我意识到这是一个旧的控制器。 我正在寻找的是一款 PWM 控制器、它可以为功率级采用标准5V DrMOS。 我不需要智能功率级或温度传感。 到目前为止、我在 TI 看到的所有内容都是类似控制器的 VR12.x。 VR12的问题是启动电压从1.05V 开始。 我意识到我可以伪造反馈路径、使其更加通用。 但这会影响补偿。

    我要寻找的是一款通用三相或四相控制器、可通过反馈输入端的简单电阻分压器来设置输出。 如果您知道此类器件、请告诉我。

    谢谢。。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我建议查看 TPS53676和 TPS536C7B1。 这些是新发布的多相控制器、旨在与智能功率级配合使用、并具有引导电压引脚束带。