This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:关于波特图测量中的交叉频率通过标准

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995166/tps40422-about-crossover-frequency-pass-criterion-in-the-bode-plot-measurement

器件型号:TPS40422

各位专家:

我看到一些文档将定义 交叉频率(FCO)的通过标准、例如 FSW/30 <Fco<Fsw/5.  我想知道这个通过标准是否必要? 在我的结果中、增益裕度和相位裕度看起来都很好。 请查看下面随附的。 您能告诉我    TPS40422的推荐 FCO 范围是多少? 如果我不想对其进行调整、它会产生什么影响?

此致、

4月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的开关频率看起来是500kHz?

    我看不到这个闭环波特图的问题。 有良好的增益裕度/相位裕度、并且交叉斜率为-20dB/十倍频程。  

    我要指出的一点是、增益在50k-100k 交叉处非常平坦。 50kHz 交叉频率和110kHz 交叉频率之间的瞬态响应相似、因为这些频率没有增益。