This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:问题

Guru**** 2927700 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994678/bq27220-issue

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

大家好、

我的客户在其会议麦克风项目中使用 BQ27220。

问题 是软件在读取数据时没有收到芯片的回复。

VDD 引脚的测试电压是叠加在直流电压2V 上的锯齿波。

您可以帮助查看原理图吗? 该问题是否由硬件设计引起?

您是否需要任何其他波形或参数、请告诉我。  

提前感谢您。  

  

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    原理图从审阅开始看起来没有问题。 您的温度感应设置为标称值?

    请使用 EV2400验证监测计是否正常工作、而不是其 I2C 驱动器。 这是使用已知工作工具链(bqStudio 和 EV2400)验证器件是否正常工作的最佳方法

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    感谢您的评论! 这真的很有帮助。

    对于 BQ27220、我们是否有提供给客户的任何参考软件代码?

    谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    您可以在  BQ27220产品页面上找到通信指南和 TRM、这些文档中列出并解释了所有命令。 我们没有其他示例代码。

    此致、
    亚伯拉罕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    明白。

    非常感谢。

    此致、

    Ivy