This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:超级电容器充电器和保护

Guru**** 2515245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25947EVM, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991022/tps25947-supercap-charger-and-protection

器件型号:TPS25947
Thread 中讨论的其他部件:BQ25306

尊敬的 TI:

我想问 TPS25947是否适合我的项目。 如果电子保险丝  TPS25947也可同时用作超级电容器充电器和保护。

超级电容器是系统的主电源。 当不使用该器件时、超级电容器可由 USB 充电。 因此、在我们的设计中、我们需要超级电容器充电器和超级电容器保护器(以保护器件应用中的高放电/充电电流和短路事件导致的过流情况)。 您是否建议 TPS25947满足我们的设计要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JA、

    TPS25947可用于超级电容器充电。 它还可以提供过流保护和短路保护。 您是否有最长充电时间规格?  另外,当电容器正在充电时,是否有来自 同一充电路径的其他系统负载电流? 我还建议根据您在 TPS25947EVM https://www.ti.com/tool/TPS25947EVM上的系统测试条件验证器件行为。   

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我们的设计中不会确定或要求充电时间。 TPS25947是否可以进行恒定电流和恒定电压充电?  

    当超级电容器从 USB-C 充电时、器件处于非活动模式/睡眠模式、这意味着不应消耗大量电流、可能仅消耗几微安。

    将 TPS25947用作超级电容器的充电器和保护是否足够?

    超级电容器的充电电流最大为500mA-3A 和最大值 充电电压限制为3.4V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JA、

    明天我将就此问题回来。 CAP 的值是2000f?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、2000f。 谢谢你 Kunal。 很期待这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JA、

    我们使用电子保险丝器件 TPS25940A 测试了高达10F 的电容。 我们以前没有使用2000f 进行过测试。 理论上、通过保持 CDVDT 引脚断开并将电流限制设置为最小值0.5A、似乎可以进行充电。 因此、器件将通过多次热关断启动、然后重试。 我建议您在我们的 EVM 上进行测试。 有关超级电容器充电 的更多详细信息,请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slva920.pdf

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我决定使用 BQ25306。 但我需要具有3.4V 的充电电压、因为我们使用的超级电容器的最大充电电压仅为3.4V。 我很好奇、如果我将导致充电电压为~3.9V 的 FB 电阻器设置为多少、BQ25306会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JA、

    将线程分配给支持 BQ25306的团队。

    此致

    Kunal Goel