This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121的问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134632/lm5121-questions-of-lm5121

器件型号:LM5121

尊敬的团队:

客户进行短路测试、M3将损坏。

我们设计的重试时间为12ms。 CRES 使用0.33uF。 但栅极重试信号为240uS。

你有什么建议吗? 谢谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    我想我们可以看到浪涌电流限制、然后是屏幕截图上的第一个过流检测。
    但我没有足够的设置和时序信息。

    您能否提供有关该屏幕截图中显示的流程时间的更多信息。
    在输入电源之前或之后是否应用了短路?
    您能展示一个更缩小的方案吗?

    数据表规定:
    缓慢打开隔离开关可实现软启动
    因此、FET 通常在欧姆区域中运行。

    必须选择能够在不过热的情况下处理此模式的 FET。
    开关 FET 将不会用于此目的。

    此外、请按照这些其他说明来选择部分中列出的 FET
    8.2.2.18断开开关 QD 选择

    最后、还请在电流感应线路中添加滤波电阻器和电容器、如原理图中所示、图39。


    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    由于我们没有收到您的回复、我希望答案足够、或者您自己解决了您的问题。 我现在将关闭此主题。 如果我的假设是错误的、请在下面发布或创建一个新的主题、如果这个主题已经被锁定。

    此致、
    Brigitte