This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:JZ |在电流高于2A 时关闭输出

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161314/tps63021-jz-shutting-down-output-at-currents-above-2a

器件型号:TPS63021

您好!

我们遵循了 webench 推荐的3-4.2V 至3.3V @ 2.5A 直流/直流转换器设计。

然而、当电流超过2A 时、所实现的设计将关闭输出。

我们为 IHLP1212AEER1R0M11更换了推荐的电感器(SDR0403-1R0ML)、以减小整体尺寸、但其规格相似。
有什么不能超过2A 的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tim、

    发生分流时、您是否获得了一些波形?

    此致

    TAO