This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS622314-Q1:与 Tps622314-Q1引脚相同、输出电压为3.3V、型号为 PN

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS622314-Q1, TPS62260-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991469/tps622314-q1-p2p-with-tps622314-q1-3-3vout-version-pn

器件型号:TPS622314-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62260-Q1

尊敬的 TI:

我们是否有采用 TPS622314-Q1的 P2P 器件? 哪种方法可以实现3.3Vout? 感谢您的推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有些非汽车器件 TPS6223x 引脚对引脚连接到此器件、可支持更高的输出电压。 可以提供有关器件应用和功能要求的更多详细信息吗? 可帮助建议替代器件。  

    如果这是新应用、我建议使用 TPS62850x-Q1等新汽车器件、该器件可支持更高的电流限制、SSC 和更高的频率。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要汽车器件、那么我们是否具有输出3.3V 电压的性能相似的 P2P 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    TPS62237是 P2P 部件、具有固定的3.3V 输出电压 、但开关频率为2MHz。

    请检查 以下链接上的器件、以比较您的应用所需的所有功能。

    https://www.ti.com/product/TPS62230

     此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tanvee、

    客户现在需要 汽车器件、    我们是否有类似 TPS622314-Q1规格的建议? 3.3V 输出电压、P2P 不是必须的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    如前所述、请向他们推荐 TPS6285x-Q1等具有更多功能和高频率的新器件。

    如果他们没有任何特定的频率要求、可以查看 TPS62260-Q1。

    希望这能帮助他们!

    我正在关闭该主题、请打开新主题。 如果您想从客户角度分享更多详细信息、请随时离线联系。

    此致、

    Tanvee