This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:独立通道控制

Guru**** 2630195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161342/tps61177a-individual-channel-control

器件型号:TPS61177A
主题中讨论的其他器件: TPS61196

您好!

我们有一个问题需要澄清 TPS61177A 的功能

它具有6个通道/电流阱。 我们希望在两组中控制它、每个组中有3个通道(第一组- CSn[3:1];第二组- CSn[4:6))

是否可以单独控制每个通道的开/关?  我们正在考虑每个组的固定占空比和开/关配置。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras、

    我认为 TPS61177A 无法单独控制每个通道的开/关。

    您是否希望每个通道具有不同的 PWM 调光占空比? 建议您考虑使用 TPS61196。

    BR

    Patrick