This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:CAN't 使 PSPICE 模型正常工作

Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161377/lmr36503-can-t-make-the-pspice-model-work

器件型号:LMR36503

各位专家:

你好。

我们的客户需要对 LMR36503的行为进行仿真、但 他们做错或 SPICE 模型存在问题。
运行仿真(使用 PSPICE 和 LTSPICE)需要1.5小时。 我已附上原理图。 有什么想法为什么?
我使用的是 PSPICE 的17.4-20200 S0008版本。 我确实下载了该组件的最后一个模型。 我的设置为"Run to Time"(运行到时间) 10m、其余设置为0。


请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    这可能是由于您尝试使用的运行时间较长。 要缩短仿真时间、您可以将运行时间从10ms 减少到更低的值。 此外、您可以增大最小步长、这表示仿真的分辨率。 当增加最小步长时、请确保最小步长小于200us、以确保开关节点具有足够的分辨率。  

    此致、

    Harrison Overrurf