This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:连接 LED 时不工作

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61166, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994675/tps61166-not-working-when-led-is-connected

器件型号:TPS61166
主题中讨论的其他器件: TPS61169

您好!  

应用:驱动使用 TPS61166串联的4个红外 LED。 四个 LED - 6V 的组合 Vf、LED 驱动电流设置为400mA

问题:

当 LED 未连接到驱动器时、驱动器输出和 VO 正常。 当我连接 LED 时、驱动器输出被拉至低电平、VO 逐渐降低至 appx.2.5V。 我已将 LED 驱动电流 µs 为400mA、但数据表在第11页中提到以下内容:"如果流过隔离开关的电流在1.5 μ s 内高于300mA (IOL、典型值)的过载限制、 TPS61166在故障清除和 EN 引脚切换之前关闭。 过载保护被禁用、直到过流限制斜坡在启动期间完成"

我可以使用  TPS61166以400mA 电流驱动 LED、还是应该将其降至300mA。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan、您好!

    是的、电流限制为300mA、因此您需要将电流设置为低于300mA。 不同器件之间也存在一些差异、有些可能会降至200mA  

    如果您需要驱动400mA 电流、我认为 TPS61169更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    我决定使用 TPS61169、但论坛中建议使用 TPS61166、现在我又回到了方块一。 请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/955548/tps61169-tps61169-ir-led-driver/3534999

    我可以将电流减小到300mA、但如果电流因器件而异、我如何处理生产? 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、请帮助您继续关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy/Frank、  

     TPS61166 在各个电路板上的行为不一致。 假设 LED 电流设置为400mA、PWM 频率 为16KHz。 在某些电路板中、当 PWM 占空比设置为50%时会触发过载保护(OLP)、而在某些电路板中、当 PWM 占空比设置为10%时会触发 OLP。 即使在10%的导通时间内、OLP 也会触发吗? 或者、如果平均 电流超过300mA、它是否会触发?

    必须尽早解决此问题、否则会影响生产时间表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan、您好!

    否、它会监控峰值电流。 OLP 将持续检测1.5us 的过载、然后关闭器件。 我认为这种检测时间在不同器件之间也是不同的、因此不同的占空比会触发不同的器件。

    我检查了仿真数据、发现该 OLP 阈值精度不是很好。 理论上、它将低至230mA。 我认为将输出电流设置为200mA 最大电流是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回答。

    您能否与运行仿真所使用的参数共享仿真文件。 我在产品页面中找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jvasanthan、您好!

    我通过私人信息与您共享数据。 在开发器件时对其进行仿真和测试。 我认为阈值精度不是专门设计的、因此变化很大。