This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:TX+/-和 RX+/-信号路径

Guru**** 1828960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160776/hd3ss3220-tx---and-rx---signal-paths

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

大家好、

我正在尝试通过 HD3SS3220将 USB-Type C 连接器(用作 UFP)路由到 USB 集线器控制器(TUSB8020B)。 为了避免某些 USB SS 对发生不必要的层更改和交叉、我已将 TX1+ 和 TX1-从 Type-C 连接器分配到 HD3SS3220的 TX1n 和 TX1p、我理解这对于该器件是可行的。 请参见下图。

我的第一个问题是:关于信号路径、两个信号(TX+和 TX-)中的哪一个将出现在输出 TXN 和 TxP 上? TX1n 上的 TX+是否会路由到输出端的 TXN、而 TX-信号也是如此? 如果是这种情况、 这是否需要将输出 TXN 路由到  任何下游器件的正(TxP)引脚、即我们使用的 TUSB8020B 的 USB_SSTXP_UP?

此外、从 这个原始问题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823326/hd3ss3220-swapping-tx-rx-lines 中、我知道可以将 RX+/-分配给 HD3SS3220上的 TX 引脚、而 TX+/-也是如此。  

回到数据表"无关差分对极性"、是否正确地假设 C 型连接器的 TX1+可以连接到 HD3SS3220的 RX1n 或 RX2n 引脚?

最后、最后一个问题是、如果来自 Type-C 连接器的 TX1+/-和 RX1+/-连接到 HD33S3220上的 RX1p/n 和 TX1p/n、如下图所示、HD33S3220的 TxP/n 和 RXP/n 引脚上的哪个引脚上会看到哪个信号? 因此、到任何下游器件的路由是否取决于通过的信号、而不是 HD33S3220的引脚名称? 因此、如果 RXP 被路由到 TUSB8020B 的 USB_SSRXP_UP、那么真正的 TX1+是连接到 USB_SSRXP_UP 的、就我 所知、这是不允许的。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:  

    对于 USB3、允许极性交换。 因此您可以 选择 TxP 或 TXN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是多路复用器、只要来自 Type-C 连接器的 TX 连接到 主机或器件的 TX、就没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的快速回答!

    我只是想进一步澄清一下、假设连接到 RX1p 或 RX2p 的任何设备都将在 RXP 上显示是不是正确的吗? 那么、在此图中、TX1+连接到 RX1p、后者将路由到 RXP? 因此、这是否必须沿着线路连接到集线器 IC 的 TX?  

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、忘记多路复用器的 TX/RX、它只是路径。

    只需确保:Tx 接头到 TX o 主机或集线器、Rx 接头到 Rx 主机或集线器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Brian。