This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:添加了过充说明

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160988/bq4050-overcharge-clarification

器件型号:BQ4050

你好

我有一些电池、有时会在充电结束时触发 OC 保护。

我已合理地将 OC 阈值增加到大约16%的设计容量、但我仍然看到一些随机激活、我正在考虑某种变通办法或完全停用此保护。
我知道、有时在 CEDV 监测计中、如果在重负载放电期间进行了更新、FCC 可能会有点不准确、但16%的过充电阈值不应很容易达到。

因此、我对逻辑有一些疑问、而技术参考对澄清逻辑没有帮助。
在阅读技术参考时、我了解到为了提供跳闸保护、内部充电计数器必须大于 OC:阈值、但不清楚什么是"内部充电计数器"。

它是一个仅在  RemainingCapacity()≥FullChargeCapacity()时才开始计数的计数器,也许吗?

请您澄清一下吗?

谢谢

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pietro、您好!

    是的、内部计数器本质上是通过 FCC 的 RemCap 金额。 FCC 可能会发生较大变化、因此我可以看到16%的过充。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复、我将提高 OC 阈值。

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、再次抱歉。

    如果我调试的电池在安全警报 OC 位为高电平但尚未受到保护的情况下被带到我身边、我是否可以读取内部充电计数器?
    它是否保存在某些未声明的 DF 位置?

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pietro、您好!

    它在任何可访问寄存器中都不可用、遗憾的是它只在内部存储器中提供。

    此致、

    Wyatt Keller