你好
我有一些电池、有时会在充电结束时触发 OC 保护。
我已合理地将 OC 阈值增加到大约16%的设计容量、但我仍然看到一些随机激活、我正在考虑某种变通办法或完全停用此保护。
我知道、有时在 CEDV 监测计中、如果在重负载放电期间进行了更新、FCC 可能会有点不准确、但16%的过充电阈值不应很容易达到。
因此、我对逻辑有一些疑问、而技术参考对澄清逻辑没有帮助。
在阅读技术参考时、我了解到为了提供跳闸保护、内部充电计数器必须大于 OC:阈值、但不清楚什么是"内部充电计数器"。
它是一个仅在 RemainingCapacity()≥FullChargeCapacity()时才开始计数的计数器,也许吗?
请您澄清一下吗?
谢谢
Pietro