This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62824A:电感器和输出电容器的值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62290, TPS62824A, TPS62824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994594/tps62824a-value-for-inductor-and-output-capacitor

器件型号:TPS62824A
主题中讨论的其他器件:TPS62290TPS62824

你好

我们正在考虑使用 TPS62824ADMQ (具有强制 PWM 的1A)来替代严重缺货的 TPS62290。 但 PCB 的空间非常紧凑、 我们是否还能保持10uF * 1的输出?  

此外、在这种情况下、由于输出电流小于700mA、是否可以使用1uH (1uH+10uF)。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    为了选择最佳的 LC 组合、我们建议您查看数据表的 LC 矩阵中提供的选项。

     n´t TPS62824A、我不会看到10uF 有任何问题、而建议的电感器为470nH、而不是1uH。

    理论上、您还可以使用1uH 电感器、但需要验证器件性能(尤其是闭环稳定性、负载瞬态 )。 与 您的应用兼容、因为它们不能再符合数据表规格。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 刚刚发现 的 TPS62841DLCR 也可能是一个不错的选择。 除了输出电流之外、 它们之间的主要区别是什么? 为什么 TPS62841DLCR 贵得多?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    再次感谢您的提问。

    TPS62841是一款高效器件、针对轻负载效率进行了特别优化。 静态电流(60nA)是我们产品系列中最低的静态电流、因此即使在1uA 负载下也能保持高效率、从而大幅降低功耗。

    另一方面  、TPS62824也是一款高效器件、但并未针对极轻负载条件进行全面优化(其静态电流约为4uA)。  此外、 如果您选择强制 PWM 版本(TPS62824A)、则强制开关将保证较小的输出纹波、但代价 是轻负载效率显著降低、  

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Stefano,非常清楚的解释!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    不用客气。

    我现在将关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请随时在下面回复。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。