This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:+SENSE -感应功能

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161549/ucc39002-sense--sense-function

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件:TL494

大家好、我们有一个基于 tl494的48V 电池充电器  

CC CV 功能通过使用基于 MCU 的 DAC 功能控制 tl494的误差放大器输入来实现。

因此、我们只有 Iref 和 Vref 来控制电流和电压。

我们应该如何连接/连接 ucc39002到这个系统?

此致  

Mikail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikail、  

    此 E2E 帖子与  我刚才回答的 UCC39002:并行电源-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛重复。  
    我对这个问题的答复与对那个问题的答复相同、因此我将关闭这个主题。  

    此致、
    Ulrich