This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54719:原理图审阅

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPS54719
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994803/tps54719-schematics-review

器件型号:TPS54719
主题中讨论的其他器件:TPS62867

大家好、Pls 查看随附的原理图。

VOUT = 3.3V、所需输出电流= 6A、
VIN = 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    您可以重新发送原理图吗? 我看不到它们。

    对于此电压轨,您是否考虑使用更新、更小且更易于实施的 TPS62867? 您能看一下并告诉我吗?
    非常感谢!

    此致、

    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!  
    我现在已重新附加原理图。  
    我们希望尽快使用 DigiKey/Mouser 中现货的有源器件来简化采购。
    因此、对于该设计、我们将坚持使用 TPS54719。

    请帮助我查看并尽快告诉我您的意见。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandini、

    我仍然看不到。

    我们是否可以尝试传输私人邮件?
    您可以接受我的友谊请求吗?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS54719RTET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好、希望您现在能够观看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    原理图对我来说很好。

    请记住按照 TPS54719的布局示例所示对 AGND 进行布线、以最大限度地降低感测线路中的噪声。

    如果您有进一步的问题或我是否可以帮助您实现布局、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dorian。 如果我们有任何其他问题、我们会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    听得不错!

    我将关闭此主题。 如果您想继续讨论、请在下面回复。

    非常感谢。

    此致、

    Dorian