This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:温度与增益(IMON)曲线

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994303/tps2663-temperature-vs-gain-imon-curve

器件型号:TPS2663

您好、支持团队、

我的客户要求 TPS26630温度与增益(IMON)曲线、您能提供吗? 或图13的原始数据可能对他们有所帮助。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji、

    请参阅数据表中的图13。 IMON 输出对温度的依赖性很小。

     

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的支持。 但是、客户希望通过温度变化了解精度。 您可以支持吗? 原始数据非常有用。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji、

    以下是整个温度范围内的平均 IMON 增益值。

    125C 27.80uA/A

    85C  27.79uA/A

    25C  27.95uA/A

    -40C 28.11 uA/A

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    非常感谢您的支持。 这些数据的输出电流条件是什么? 1A 负载?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji、

    以上数据是4.5A 负载电流下的数据

    此致、

    Rakesh