This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:低于0C 的工作温度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161104/bq24210-sub-0c-operating-temperature

器件型号:BQ24210

您好!

根据 BQ24210的绝对最大额定值、其工作温度范围为-40°C 至150°C。 但是、建议的结温工作温度为0C 至125C。 这是否意味着您无法在0°C 以下的温度下使用 IC?
我提出这一要求是因为我们在为超级电容器充电的设计中实现了充电器、我们需要将温度降低-30C 至+80C。 通过向 NTC 添加额外的并联电阻器、可将温度范围从0°C 扩展到45°C、再扩展到-30至80°C。 从我们执行的测试来看、充电器似乎在建议的工作温度之外按预期工作、但我们希望从可靠性的角度了解这一点。

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruimtepuin、  

     数据表中规定的最大额定值范围内不应存在任何损坏。 由于电气特性、建议的结温为0至125C。 除非 另有说明、否则这些规格在结温范围0°C≤TJ≤125°C 内进行了测试。  如果在测试温度范围之外运行、EC 表中的规格限制可能会有所不同。