This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 BATOVP 和 SYSOVP 的默认值

Guru**** 2522830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160617/bq25703a-about-the-default-values-of-batovp-and-sysovp

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703BQ25720

你(们)好

数据表中提到、插入直流电后、主机可以在 CHRG_OK 为高电平后向寄存器写入一个值。 在写入该值之前、BATOVP 和 SYSOVP 都是默认值、25703将根据 CELL_BATPRES 引脚(1S、2S、3S、4S)的电压判断电池类型、以确定默认值。 我们需要问:CELL_BATPRes=0、电池取出后 BATOVP 和 SYSOVP 的默认值是多少?

由于客户电路板具有在拔下主电池时对备用电池放电的功能、因此备用电池升压至6.11V、为系统供电。 此时、BQ25703的 Vsys=6.11V、CELL_BATPRes=0如果此时插入了直流电、是否有可能在主机写入该值之前复位 BATOVP 和 SYSOVP 的默认值、从而导致系统发生故障? 如果触发 BATOVP 和 SYSOVP、25703将会有哪些操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我正在研究这一点、并将在明天作出回应。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    在我们较新的器件上、我可以看到、未连接电池的 CELL_BATPRESZ 引脚将强制使用特定的 SYSOVP (请参阅 BQ25720)、但 BQ25703A 未指定此值。 我的假设是、由于数据表中未指定该值、因此可能会禁用 SYSOVP 功能。 我可以在 EVM 上尝试此操作来确认行为、但直到周五才能执行此操作。

    如果您有 EVM 并可以尝试、请告诉我。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)哈立德

    遗憾的是、我需要您的帮助、我没有可用于测试的 EVM、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    已确认在适配器插入时、如果 CELL_BATPRESZ = 0、SYSOVP 将设置为19.5V (与4S 相同)。

    谢谢、

    Khalid